This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:SN74AXC8T245 和 SN74AXC2T245 支持采用 1000Mbps GMII 接口的 1V2 至 1V8

Guru**** 2552650 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, TXV0108, TXV0106, SN74AXC2T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1549743/sn74axc8t245-sn74axc8t245-and-sn74axc2t245-support-for-1v2-to-1v8-in-1000mbps-gmii-interface

器件型号:SN74AXC8T245
Thread 中讨论的其他器件:SN74AXC2T245、TXV0108、SN74AVC8T245 、TXV0106

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我计划使用 SN74AXC8T245/SN74AXC2T245 进行电平转换 1V2 至 1V8 1000Mbps GMII 接口。 根据数据表、我已经看到、上述电平转换器在从 1V8 转换为 3V3 时可支持高达 380Mbps 的速率。

您能否澄清一下、从 1V2 转换为 1V8 时、它能否支持多少?

另请确认我是否可以将这些电平转换器用于 1000Mbps GMII 接口?

此致

Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    各个电压角支持的数据速率可通过与 tpd 的关系来确定、并通过以下常见问题  解答进行估算:【常见问题解答】如何估算未给出我的电压电平的数据速率频率? 

    目前、我们的产品系列中没有支持 1Gbps 的转换器、您可能必须查看差分端信号来实现这些速度。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我想您错误地拿走了我在初始问题中提到的用于 GMII 接口的 1000Mbps。

    如所示 SN74AXC8T245 数据表明确提到、从 1V8 转换为 3V3 时、它可以支持 380Mbps。 我认为这个 380Mbps 是每位传输、在我们使用 GMII 时、需要对八个 RX 信号和八个 TX 信号进行电平转换。

    您能否就此澄清一下?

    此致

    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    数据速率是 我们器件每通道的数据速率。 您是否建议 1000Mbps 是所有 8 个通道的组合? 如果是、这意味着每通道支持大约~μ V 125MHz、相当于 250Mbps。 在 1.2V 至 1.8V 电压转角处、还可以在此处评估 TXV0106/TXV0108/SN74AVC8T245。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    是的、您是对的、1000Mbps 的数据速率是所有 8 个通道的总和。 因此、这意味着每通道需要 125MHz(本例中为 125Mbps、即每时钟 1 位)。

    我想知道是否  SN74AXC8T245  可支持每通道 180 - 200Mbps 以实现更安全的数据速率、因为会存在一些与 PCB 相关的限制、导致数据速率受到影响。

    如果在将 1v2 转换为 1v8(反之亦然)时、此电平转换器可以支持每通道 180 –200Mbps、则我可以将其用于自己的设计而不会出现任何数据速率问题。

    请您在这里提供帮助。

    此致

    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    数据表未描述 AXC8T245 在 1.2V 至 1.8V 电压下的最大数据速率、但通过我提供的常见问题解答、根据 tpd 该器件的 tpd(按照以下公式实现 90Mbps)使用 1/AXC8T245 进行的估算不足以支持 125MHz /250Mbps。 相反、列出的其他器件  TXV0106/TXV0108/SN74AVC8T245 会更适合您的应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您分享常见问题解答链接。

    但我已经看到了某个地方 最大数据速率 可通过以下公式计算。 这与常见问题解答链接公式(即最大 DR = 1/Max tpd) 不同)不同。

    最大数据速率= 1/(2 x tpd)

    您能否检查并确认相同内容?

    此致

    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    这两个方程是相同的、只是单位不同。 1/2 x tpd 适用于 MHz、而我分享的常见问题解答以 Mbps 为单位。 我希望这可以消除混淆。  

    此致、

    插孔