This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:具有内部上拉电阻器的引脚兼容电平转换器适用于 LSF0102DQER

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1551650/lsf0102-request-for-pin-compatible-level-translator-with-internal-pull-ups-for-lsf0102dqer

部件号:LSF0102


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我当前正在使用 LSF0102DQER 设计中的双通道双向电平转换器。
在我当前的 PCB 布局中、我没有外部上拉电阻器、因此我寻找了 引脚兼容的直接替代产品 以便:

  1. 非常适合 X2SON-8 (DQE/DQER) 封装尺寸作为 LSF0102DQER。

  2. 用户 内部上拉电阻器 或等效的内部偏置、这样就不需要外部上拉电阻。

  3. 配置 1.8V 至 3.3V 推挽信号的电平转换。

请确认是否存在此类引脚兼容器件、或在尽可能减少 PCB 改动的情况下推荐最接近的替代器件。

谢谢您、

此致  

Vinod J  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinod、

    遗憾的是、我们没有 LSF0102 (DQE) 的引脚对引脚直接替代产品。 这是您尝试进行电平转换的界面吗? 是双向的吗?

    此致、

    Josh