This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:针对固定迟滞器件的建议

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1552370/sn74lvc1g17-recommendation-for-fixed-hysteresis-device

器件型号:SN74LVC1G17


工具/软件:

您好团队:

目前、我的客户将 SN74LVC1G17 施密特触发器 IC 用于其工程。

我看到迟滞范围和输出电平是通过输入电压选择的

但是、客户在寻找迟滞范围始终固定的 IC、但我们仍可以根据输入电压选择输出电平。

您能否分享哪个 IC 可以支持此功能?

提前感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    没有具有固定迟滞范围的逻辑器件。 客户必须针对该应用使用比较器。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    感谢您发送编修。

    我可以问一下、客户如何通过添加比较器来修正迟滞范围? 如果有任何材料如应用说明、请与我分享吗?

    感谢您的帮助和支持。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    下面是一种实现了具有固定迟滞电平的比较器的参考 设计:具有迟滞功能的比较器参考设计

    此致、

    Malcolm