This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G00:错误的 VIH 阈值

Guru**** 2660725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1552719/sn74ahc1g00-wrong-vih-threshold

器件型号:SN74AHC1G00


工具/软件:

您好的团队、  

我的客户使用 SN74AHC1G00DCKR 实现逻辑功能、并达到了错误的 VIH 阈值。

问题:它们将 PINA 和引脚 B 连接在一起、当输入信号高达 1.1V 时、输出将降至 0V。 数据表中的 VIH 为 2.1Vmin。

蓝色是 VCC。 黄色表示输入信号。 绿色表示输出。 最高 1.1V 时的电压。 输出降至 0V。 这是不合理的。

只有一种情况。 我们无法确认批次和顶部面罩是 AAJ。

我们可以在 TI.com 上提交 PA 申请吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     保证 VIH 或更高电压的输入电压读数为高电平。
     保证 VIL 或更低的输入电压读数为低电平。
    对于 VIL 和 VIH 之间的输入电压、该行为未定义。 允许在 1.1V 下开关。

    请 Δv、该 Δt 信号超出了 Δ V/Δ t 限制。 您需要一个具有施密特触发输入的器件来处理此信号。 但是、如果您想要明确定义的开关阈值、则需要使用比较器。