This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH125:完整热阻值

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1552085/sn74lvth125-complete-thermal-resistance-value

器件型号:SN74LVTH125


工具/软件:

您好专家、

我的客户正在为 SN74LVTH125 寻找每种封装的完整热阻

结果 — θ JA-High K(标准数据表值)?
结果 — θ JC、顶部(标准数据表值)?
结果 — θ JB(标准数据表值)?
结果 — psi JT(标准数据表值)?
结果 — psi JB(标准数据表值)?
结果 — θ JC、底部(标准数据表值)?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    对于 PWR 封装:

    结果 — θ JA-High K(标准数据表值) 119.0
    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 54.0
    结果 — θ JB(标准数据表值) 60.8
    结果 — psi JT(标准数据表值) 9.6.
    结果 — psi JB(标准数据表值) 60.3
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    RGY 封装怎么样? 绝对 最大结温的关系?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    结果 — θ JA-High K(标准数据表值) 53.0
    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 54.3.
    结果 — θ JB(标准数据表值) 28.4.
    结果 — psi JT(标准数据表值) 2.5
    结果 — psi JB(标准数据表值) 28.3.
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值) 12.1.

    两种器件的最大结温均为 150°C。

    此致、

    Malcolm