This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:SN74LVC2T45DCTR 和 SN74LVC2T45DCTRE4:沉积后加热的电镀|锡厚度(微米)|工艺

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1550381/sn74lvc2t45-sn74lvc2t45dctr-and-sn74lvc2t45dctre4-plating-heated-after-deposition-tin-thickness-microns-process

器件型号:SN74LVC2T45


工具/软件:

元件:SN74LVC2T45DCTR 和 SN74LVC2T45DCTRE4  

器件型号

项目 2.

元件:SN74LVC2T45DCTR 和 SN74LVC2T45DCTRE4

注:(PN 以外的标识)

 

沉积后加热镀层

锡厚度(微米)

来消除

 

A) 否

a)< 1.25

a) 电镀

 

b) 退火

b) 1.25-6.5

b) 浸入

 

c) 熔融

c) 6.5-13

c) 热浸

 

 

d) 13-25

 

 

 

e)>25

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saxon:

    让我联系封装团队并在此处跟进。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saxon:

    正在通过电子邮件关闭此主题。

    此致、

    插孔