This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:启用/禁用多个 LSF0108

Guru**** 2899390 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1551996/lsf0108-enabling-disabling-multiple-lsf0108s

部件号:LSF0108


工具/软件:

您好、

我想使用相同的跳线启用和禁用多个 LSF0108s。 我相信我已经正确偏置了 LSF0108、以便在插入跳线时可以将其禁用、但是如果多个 LSF0108 之间的 VREF_B 和 EN 引脚在要启用时短接在一起、是否存在任何问题? VREF_B 或 ENS 之间可能会以某种方式发生争用?

谢谢、

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我建议不要这样做、因为通过这种方式启用每个 LSF 后、总漏电流会增加、并导致 VREFB + EN 节点出现波动、从而可能导致转换问题。 如果在不同的时间是 EN/DIS、则每个 LSF0108 的 EN 引脚都应具有自己的开漏驱动器。  

    www.ti.com/.../5614304068001

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack、

    感谢您的推荐。

    为了确保我们在同一个页面上、我们希望启用所有 LSFS 或禁用所有 LSFS — 我们不会尝试在禁用其他 LSFS 的同时启用某些 LSFS。

    我有点困惑的是、 虽然总漏电流会随着以这种方式启用每个 LSF 而增加、但我计划使用共享 VREF_B + EN 引脚为每个 LSF 添加一个 200K 欧姆的上拉电阻、如图所示。 这是否应该会导致节点偏置到与未连接到其他 LSFS 时相同的电压? 转换时、这些引脚上是否消耗某种动态电流、这会导致与其他 LSFS 发生争用?

    谢谢、

    Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同芯片的 VREF_B/EN 电压可能不同;它们不应连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您澄清这一点。 或者、为了或多或少地达到控制启用/禁用多个 LSFS 的单个跳线的相同愿望、以下问题是否会出现? 这或多或少受 数据表图 9-1 的启发、其中 VCCB 的使用更类似于使能信号。

    谢谢、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    这比之前的实现方式更容易接受、但请注意、每个使用的 LSF0108 的灌电流为 (VREFB-VREFA-0.7V)/200k Ω。 务必要检查单个跳线是否可以接受这一量的拉电流。  请注意、此处应移除 5K Ω 下拉电阻、以防止对此节点进行不良偏置。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的响应 — 5K 下拉电阻背后的理念是在跳线未组装的情况下将节点弱偏置到 GND、从而断开+5V 并避免 VREF_B + EN 可能悬空。

    我不确定我是否完全理解有关 5K 下拉电阻偏置的问题 — 在未组装跳线时,我们是否最好让该节点悬空? 或者、当跳线已组装且+5V 基本上短接至该节点时、是否存在问题?

    谢谢、
    Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    经过更接近评估后、此实现(5k Ω 下拉)是可以接受的、因为它在转换期间不会影响 VREFB + EN 节点。 客户只需更密切地注意此下拉产生的额外漏电流、如果认为其符合其系统要求、也可以接受。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、
    感谢您的确认。

    谢谢!

    Matthew