This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:16 位电平转换器 AVC 与 LVC 器件查询

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCA164245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1552460/sn74lvc16t245-16-bit-level-translator-avc-vs-lvc-part-query

器件型号:SN74LVC16T245
Thread 中讨论的其他器件:SN74AVCA164245

工具/软件:

尊敬的先生/女士:
我们计划在我们的设计中使用 16 位缓冲器 IC SN74LVC16T245DGGR、作为 AVC 器件 (PI74AVC164245AE) 的替代产品。
请查找以下问题:
1) 您能分享 AVC 和 LVC 器件之间的区别吗?
2) SN74LVC16T245DGGR 和 PI74AVC164245AE 是否具有相同的焊盘图案、尺寸、封装和引脚排列?
3) 如果不能共享 PI74AVC164245AE 的替代器件?

此致、
Rich Brindha,
硬件工程师、
数据模式(印度)有限公司、
金奈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    我们将在今天提供答复。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    匹配度更接近 SN74AVCA164245。 TI 的 AVC 和 LVC 器件的引脚排列都与  PI74AVC164245AE 兼容。

    LVC 器件 (TI) 支持更宽的电源电压范围 (1.65V 至 5.5V) 和更高的输出电流 (5.5V 时的 32mA)、而 AVC 器件支持 1.4V 至 3.6V 的电源电压和更低的输出电流 (3.3V 时的 12mA)

    除此之外、TI 器件和二极管器件之间的大多数参数都是类似的。 谢谢!

    此致、

    Josh