This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC123:查看原理图功能

Guru**** 2520920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1551951/cd74hc123-review-schematic-function

器件型号:CD74HC123


工具/软件:

您好的团队、

客户希望使用该器件来检测 MCU 是否工作。

您能帮助检查原理图是否正常工作吗?

客户测试电路、但黄色波形变高。

如何删除黄色信号、因为这会导致检测到 MCU 错误


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    示波器信号是什么尚不清楚。 您能在原理图上展示正在探测的内容吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色为 PIN2

    黄色为引脚 13

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    哪个黄色高信号是错误?  

    根据我所见、该器件按预期运行。  

    真值表如下所示

    圆圈 1:第一个触发器  

    圆圈 2:来自 Ch2(B 输入)的噪声重新触发输出。  (这种噪声从何而来?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    绿色不是噪音。 来自 MCU PWM 信号、用于检测 MCU 是否工作。  
    黄色是 P13 信号、它们不想看到黄色信号的圆 1。 因为如果是高电平信号、会导致另一个 MCU 检测到一些 MCU 无法工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    好理解。 圆圈 2 表示所需的行为。  

    如果您只希望触发 PWM 信号、那么也可以使用下降沿检测。 但是、您可能需要重新接线信号。 请参阅下面突出显示的部分。  

      

    圆圈 1 不是干扰、这是预期行为。 MMV 检测上升沿并输出信号。 器件当前处于上升沿检测状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我试图以下降检测作为另一种方式。 但仍然有一个像黄色信号的脉冲。

    我 希望黄色始终保持低电平、直到 PWM 变为高电平、然后黄色信号变为低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您能否放大信号的这一部分? 你的解释使我相信你有一个非常缓慢的上升/下降沿.