This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC74:性能问题

Guru**** 2559650 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1540630/sn74hc74-performance-issue

器件型号:SN74HC74


工具/软件:

早上好、

我们一直遇到与此组件有关的一些性能问题、我们想知道这可能是什么原因。 我们之所以附上详细信息、是因为我们看到两个组件(相同的零件号)具有相同的特性、但性能不同。 希望您能为我们提供一些有助于我们理解的信息。

e2e.ti.com/.../Analysis-SN74HC74D.pdf

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我能否看到这两个器件及其连接的实际原理图、以及输入/输出波形的更好图片? 虽然我很欣赏详细信息、但我很难根据您提供的内容确定任何内容、对于 40V 失调电压、我有点困惑。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好
    这两个组件的数据表是相同的、根据我们了解到的、74D 已经是过时器件、但仍然基于数据表、它们的表现应该相同。

    drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您能否上传原理图的 pdf? 或者只通过电子邮件发送给我 m - Lyn @ TI.com 吗? 我不能进入谷歌驱动器。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件已通过电子邮件发送

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大卫、

    我询问了您设计的原理图、而不是器件的数据表。

    我需要两件事来帮助您解决此问题:

    1. 设计原理图、了解将各种信号驱动到 SN74HC74/如何驱动这些信号
    2. 输入时钟、数据和输出波形的更高分辨率示波器快照。 我特别感兴趣的是输入信号的上升沿压摆率。

    DG4 零件采用较新的工艺、因此这些零件可能具有更高的驱动强度。

    此致、

    Malcolm