This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPUL2G123:脉冲发生器 IC <10ns

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPUL2G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1552004/tpul2g123-pulse-generator-ic-10ns

部件号:TPUL2G123


工具/软件:

您好、

我需要设计一个 CCT、该 CCT 可以 从上升沿或更长的输入脉冲生成单次脉冲。 CCT 必须允许脉冲宽度在 5ns 到 500ms 之间变化。

我了解了各种分立式解决方案、例如 BJT 单稳多变量 CCT、它使用开关来增加电容、从而增加脉冲宽度。 请参阅 LT SPICE 图像。 CCT 在 LT SPICE 中模拟并在所需范围内工作、但在使用 RF BJT BFU550D 试验电路板 CCT 时、电路无法在低于 us 范围的脉冲宽度下工作。   

当 在输入端施加阶跃时、节点“基极“处的电压应从 VBE (0.8V) 降至负电压、这会关断 Q2 并导致输出上升到轨电压、请参阅下面的屏幕截图。 在实践中、基节点在 vbe 处“确认“、因此 CCT 无法正常工作。

经过一些头部刮擦后 、我注意到输入信号的上升沿在 us 范围内(我使用的是相当旧的信号发生器 — Black Star Jupiter 2000)、如果我将输入信号上升沿更改为 2us、在我的仿真中、CCT 也会停止工作、因为基极节点电压不会降至 Q2 的 Vbe 阈值以下。

因此、CCT 需要非常短的输入信号上升时间才能生成小于 10ns 的脉冲宽度。 这意味着、由于每个脉冲发生器 CCT 的跟踪差异、同一 PCB 上的匹配电路之间可能存在脉冲宽度差异。

于是我开始寻找一个可以为我做到这一点的 IC。 到目前为止、我还没有找到任何可以在我需要的范围内生成脉冲宽度的设备。 TPUL2G123 可以生成 815ns 到 800ms 的脉冲、这对于上限和 ms 范围非常有用、但不会使我所需的最小脉冲宽度降至 5ns。 这款来自 Analog DS1040 的器件、可生成 5nS 脉冲、但范围太小、无法在我的应用中使用。  

TI 是否提供任何 在 ns 范围内工作且范围足够宽、可以达到 815nS 的 MMV。 这样我就可以用一个来生成长脉冲 1us - 500ms (TPULG123)、用另一个 IC 来生成短脉冲 5ns - 800ns?

我知道最简单的方法是使用 STM32 等 MCU 和 HR 计时器来生成短脉冲、但我们没有任何编程人员进行设置、因此必须在硬件中完成。

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有可在此范围内工作的 MMV。  

    我们确实有 TPLD 器件、但我必须要看看是否可以真正降至此脉冲范围。 我将在一周内为您提供最新信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Albert 我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我实际上和从事该器件工作的系统工程师进行了交谈。 下表来自第 5.7 节

      

    这些是 Cext = 0 时的脉冲宽度值。 我不完全确定您将使用哪个 Vcc、但假设 Vcc = 3.3V。 典型的输出脉冲约为 95ns。  

    实际上、如果改为将 Rext 降低到 1k、则可以使宽度减小 10 倍。 仅会产生~8-10ns 的问题、但这可能是可以实现的、但其变化可能超过推测值(正常变化 5-10%)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您对此的快速答复。 查看此器件的数据表 (TPUL2G123)、可以看到 Rext 和 Cext 有最小和最大要求。

     建议运行表规定 Rext min = 6.5k  

     ABS 最大值表说明 Rext min = 1k

    如果我可以将其实际生成 8-10ns 脉冲、那么这可能是一个合适的解决方案。 我原计划使用 VCC = 3.3V、但查看表中可能是 5V 电源会更好、因为最小脉冲宽度随着 VCC 的升高而减小。  

    由于这是一个测试 PCB、我们可以摆脱使用 1k Rext(即超出建议工作范围)的 束缚、但我不想将其用于生产板。 对于此应用、10%的变化是可以的。 我将订购其中一些器件并在工作台上测试理论

    再次感谢您对此的帮助。

    JLF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚注意到 IC TPUL2G123 IC 已预量产、网站上没有样片/库存。 其他任何脉冲发生器是否具有类似的性能? 是否有机会获取此设备的样品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JLF:

    1.我自己检查并完成了流程,您应该可以订购样品。 您能重试吗? 我目前看到 3000 多种产品的库存。

    2.关于最小/最大 Rext、与电压等其他规格相比、如果超出范围、可能会对器件造成损坏。 但是、在这种情况下、Rext 的最小值/最大值仅与器件的精度有关。 因此、我为什么要注意、如果您低于建议值 6.5k Ω、变化可能远大于 10%。