This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC04:82AFCNF?

Guru**** 2527590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1553628/sn74hc04-82afcnf

器件型号:SN74HC04


工具/软件:

我正在尝试识别 HC04 的顶部标记为 82AFCNF。  它很可能过时。  我知道 HC04 很常见、但我需要准确的原始器件型号、以便找到最接近的匹配项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    这些器件并未过时、并且仍然驾驶性能强劲。

    我认为这是 D 封装、因此 SN74HC04DR 的可订购型号 应该可以满足您的需求。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要说明的是、我不知道 SN74HC04DR 是否是正确的器件型号。  系统要求我为标题选择一个现有的 P/N。  我所知道的是照片中的内容。  我在找到的任何数据表上都没有看到这些器件标识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “HC04"是“是正确的标记。 忽略另一行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74HC04DR 是正确的模型。 如果需要、我可以向您发送图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能会有所帮助。  它是否具有相同的器件标识?  如果能找到一个确认标记的数据表、那会非常好。  我确实在寻找确切的原始器件数据。  我们是逆向工程、因此我不想过于随意、因为它是一款通用器件。  我希望能够确认尽可能多的电气额定值等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一行包含生产日期代码和批次/跟踪代码信息、因此会发生变化。

    HC 器件的保证电气特性没有变化。