This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4056B:ESD、不使用 IO 设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4056B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1553805/cd4056b-esd-and-not-use-io-setting

器件型号:CD4056B


工具/软件:

您好的团队、

 我的客户在 CD4056B 中使用了一些 VCO 功能、因为该器件很旧、您能帮助检查它是否具有 2kV HBM 数据吗?

 我们是否有 IO 结构来展示我们是否不使用 IO、那么如何设置下拉或 NC?  

 检查的 TK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen Lu、

    您能帮助检查它是否有 2kV HBM 数据吗?

     CD4056B 是旧器件、因此遗憾的是、我们没有提供此 ESD 信息。 我可以提交设备测试请求、但这需要很长时间、大约需要三个月左右。 是否希望我开始该流程?

     我们是否有 IO 结构来显示我们是否不使用 IO、那么如何设置下拉或 NC?  [/报价]

    您将需要使用所有 IO 来获得完整显示输出、因此我不理解您的问题。 您不会使用哪种 IO?

    此致、

    Nikki