This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:要求在 HFTF 组装地点提供器件型号 SN74AVC2T45DCTR 的铅镀层详情。

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1552445/sn74avc2t45-request-for-lead-finish-details-for-part-no-sn74avc2t45dctr-at-hftf-assembly-site

器件型号:SN74AVC2T45


工具/软件:

 在 HFTF 组装地点申请有关器件 SN74AVC2T45DCTR 铅涂层的特定信息。

请说明以下几点:

根据 2025 年 3 月 10 日的 PCN 20250307002.1、提及额外组装厂 HFTF 的铅镀层为哑光锡。

1) 退火: 如果表面为哑光锡、您能否确认其是否已退火(烘烤)?

2)  镍底层: 该器件是否具有镍底层?

非常感谢您在提供这些详细信息方面提供的帮助。

期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iyappan、

    请材料信息: https://www.ti.com/materialcontent/en/report?pcid=50430&opn=SN74AVC2T45DCTR

    这应该能够回答您的所有问题。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joshua Salinas,

    我查看了这些材料信息、结果显示为 NiPdAu。 但根据 PCN、它是在 HFTF 组装地点配锡。

    我的问题是、如果它是  HFTF 组装地点的哑光锡。 您能否确认它是否已退火(烘烤)? 它是哑光锡比镍吗? 或铜?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iyappan、

    搜索 SN74AVC2T45DCT 时、无法找到 SN 铅涂层。 在许多情况下、PCN 通知更改不会立即发生。 IC 通常需要时间才能发货给客户。  

    此致、

    Josh