This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16373A:关于标记的问题

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1551376/sn74lvch16373a-question-about-marking

器件型号:SN74LVCH16373A


工具/软件:

您好支持、

我对您的 TI 器件型号有一些疑问。

我可以从您的网站定义器件标识、但我在如何与分销商的 C 语言版本和器件型号上的实际标记进行比较时遇到了问题。

您能否确定以下每个器件型号的标记、以便识别这些产品的生产日期代码或批号?

如果您有有关跟踪代码或生产日期代码标记的信息、请将其提供给我。

1) PN # SN74LVCH16373ADGVR

-经销商生产日期代码:2023 年 3 月

-零件上的实际标记:33C35LK

2) TLV320AIC33IRGZT

-分销商生产日期代码: 2211

-实际标记:23WZ11L

3) PN # LM92CIM

-分销商生产日期代码:2309.

-实际标记:3344

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaden Nam:

    我可以确认 SN74LVCH16373ADGVR 上的标记显示生产日期代码为 2023 年 3 月。 但是、我无法提供标记代码。

    我可以提供有关 SN74LVCH16373ADGVR 的信息、但其他两个属于不同的团队。 我 先将此消息发送给 TLV320AIC33IRGZT 的负责人。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaden:

     TLV320AIC33IRGZT 的生产日期代码为 2022 年 3 月。 现在将 LM92CIM 重定向到团队。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jaden、  

    让我与我的后端团队验证批次代码。 您是否碰巧拥有 LM92CIM 卷带包装? 也应该包含批次追踪代码。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harry

    对于 PN #  LM92CIM、我们没有卷带包装、因为它是我们从 Arrow 购买的 10 片剪切带。

    我们只提供 Arrow 的装箱单、其中显示了生产日期代码:2309、并带有标记:3344 的照片、我无法根据标记确定生产日期代码。

    请告知:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harry

    我还有一个器件型号和图片、上面显示了标记、用于验证生产日期代码。

    对于 PN# SN65HVD1050MDREP、我们收到了 Arrow 的装箱单、上面显示了生产日期代码:2142M、下面是我们收到的实际产品的标记。

    您能否验证此标识是否具有生产日期代码:2142M?

    此外、我还想让您了解如何基于 TI 标记跟踪生产日期代码、因为 TI 很多器件在实际器件上没有标记生产日期代码。

    相反、它有我无法确定的批次追踪代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden,

    请您给我发送一张包装单的图片。 此处的任何信息都可能有帮助。


    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jaden、  

    我向我们团队确认、LM92CIMX/NOPB 的日期代码为 2023 年 3 月。 我将把您的其他生产日期代码请求转发给相应的团队。


    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“633570" url="“ url="~“~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1551376/sn74lvch16373a-question-about-marking/5973603

    或者 PN # SN65HVD1050MDREP、我们收到了 Arrow 的装箱单、上面显示了生产日期代码:2142M、下面是我们收到的实际产品的标记。

    您能否验证此标识是否具有生产日期代码:2142M?

    [/报价]

    顶部标记显示 1AT

    1 = 2021(或者可能早于 2011 年或 2001 年、仅此信息并不是一种 100%的解决方法)

    a = 10 月

    T =中国台湾组件

    生产日期代码= 20 21 42 = 42 周= 2021 年 10 月

    单据中的生产日期代码与顶部标记中的生产日期代码匹配。  

    [引述 userid=“633570" url="“ url="~“~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1551376/sn74lvch16373a-question-about-marking/5973603

    此外、我还想让您了解如何基于 TI 标记跟踪生产日期代码、因为 TI 很多器件在实际器件上没有标记生产日期代码。

    相反、它有我无法确定的批次追踪代码。

    [/报价]

    这是不可能的,你做. TI 有一个内部服务器、可存储批次跟踪代码以查找器件的遗传学。 客户无法访问此信息。  

    - Bobby