This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54ACT11:MSL(适用于 5962-9077201Q2A)

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1554570/sn54act11-msl-for-5962-9077201q2a

器件型号:SN54ACT11


工具/软件:

我在研究 5962-9077201Q2A 的可靠性数据、特别是湿敏等级 (MSL) 和我下载的器件可靠性数据表明 LCCC 的封装类型不适用。  是否由于  LCCC 封装的固有密封特性而未计算 MSL?  或者、是否有刚刚尚未发布的 MSL 等级?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Todd:

    您是对的、由于采用了密封、MSL 不适用于此封装(以及其他陶瓷封装)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  感谢您的快速响应。