This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4093B:CD4093B 规格在 5km 海拔高度下降级或不降级

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4093B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1554263/cd4093b-cd4093b-spec-degrade-or-not-at-5km-altitude

器件型号:CD4093B


工具/软件:

您好的团队、

我是否可以知道 CD4093B 规格在 5km 海拔高度下是否下降? 5 公里海拔时的性能是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunjing:

    我们的器件没有指定海拔高度。 需要注意的一点是工作温度。