This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:SN74LVC4245APWR 在 4km 高度下的性能降低

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1554522/sn74lvc4245a-sn74lvc4245apwr-performance-degrade-at-4km-altitude

器件型号:SN74LVC4245A


工具/软件:

您好的团队、

我是否可以知道 SN74LVC4245APWR 规格在 4km 高度下是否会下降? 它会降低多少百分比? 谢谢!

Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunjing、

    没有海拔高度规格。 只要满足建议的条件、就不会出现性能下降。

    此致、

    Josh