This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT244:为什么具有 ROHS=Yes 和 NiPdAu 铅涂层的 SN74HCT244N 收到某些器件的标签上具有"RoHS 豁免"?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19538Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1551705/sn74hct244-why-sn74hct244n-with-rohs-yes-and-with-nipdau-lead-finish-have-some-parts-received-with-rohs-exempt-on-label

器件型号:SN74HCT244
主题中讨论的其他器件:CSD19538Q2

工具/软件:

尊敬的先生/女士:

最近、我们收到多个标签上显示“RoHS 豁免“的商品。

但是、在 TI 材料成分搜索(材料成分搜索| Texas Instruments) 上)上搜索时、仅显示 RoHS =是。

以 SN74HCT244N 为例、从 TI 订购号: T05825063。  “材料成分搜索“屏幕截图显示为“RoHS=Yes"和“和铅涂层“NiPdAu"。“。 但是、收到的器件具有相同的 COO、但 RoHS 状态不同:RoHS 豁免和无铅。

您能否说明为什么同一商品存在不同的 RoHS 状态?  为什么基于数据表的 NiPdAu 铅涂层(无铅,ROHS=是)现在符合 RoHS 豁免?  这是否会影响零件的配合、形状和功能?
谢谢你。  
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已联系我们的团队、尝试跟踪此问题。  

    对于器件功能、不应发生任何变化。 我认为现在这似乎只是一个货件标签错误/问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这并非偶然、我们   在 MPN CSD19538Q2(COO 中国)、 LM6171AIMX/NOPB(COO 德国)上也看到了“RoHS 豁免“标识、尽管数据表或材料成分搜索页面上也有 ROHS=是。
    奇怪的是、来自不同 COO 的这些部件都是发货标签错误。 在关闭此案例之前、可以帮助进一步调查并提供建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fangfang:

    明白了、这似乎是一个更大的问题、而仅仅是我们的器件(逻辑器件)。  

    我会让马来西亚工程师知道,这可能 不仅仅是和 MLA 问题。 他们将知道要联系谁。 我会尽我最大努力让您了解最新状态、因为这是我目前无法使用的状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢你的帮助。 将等待团队的进一步更新和建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    请问您的团队是否对此案例有任何更新? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fangfang:

    该团队认为能够跟踪该问题。 这是我们的一个数据库中似乎设置不正确的标志。 希望将来不会有更多问题。  

    为了帮助您确认此器件是否符合 ROHS“是“。