This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:关于 VT 5V 电源下的 SN74LVC1G+

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1554355/sn74lvc1g14-about-vt-for-5v-supply

器件型号:SN74LVC1G14


工具/软件:

你(们)好

我正在查看 SN74LVC1G14DBVR 的数据表、并注意 VT​+的值仅适用于特定的 VCC 值 (例如,4.5V、5.5V)。


对于我使用 5.0V 电源的应用、我尝试 ​ 通过在 4.5V 和 5.5V 数据点之间线性插值来估算 VT +:

问题:
估算 ​ 5.0V 时的 VT +时、这种线性近似法是否正确?

谢谢、此致

Chunli Liang