This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201-DGS-EVM:TPLD1201-DGS-EVM 配置失败

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201, TPLD1202-DYY-EVM, TPLD1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1550363/tpld1201-dgs-evm-tpld1201-dgs-evm-config-fail

器件型号:TPLD1201-DGS-EVM
主题中讨论的其他器件:TPLD1201TPLD1202-DYY-EVMTPLD1202

工具/软件:

尊敬的团队:  

 首次配置 TPLD1201 EVM 时、我们会收到错误消息“Device ID is not defined“。 我们没有进行更改、只是按照用户指南打开 EVM 示例代码。 您能帮我们检查一下是否有问题吗? 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    您能否分享您的 EVM 设置图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:  

    请在下面找到图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    您能否分享连接到计算机的 EVM 电路板的图片? 我想检查电源连接器和跳线配置。 另外、我建议将器件从插座中取出并重新放入、确保引脚 1 位于正确的位置。

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian:

    感谢您的答复。

    这是 Gary、这是我的问题。 Wayne 先生帮助我发布此帮助信息。 我仔细检查了作为你的请求和 toke PIC 如下.   

    抱歉有误...我的 EVM 是 TPLD1202-DYY-EVM、 芯片是 TPLD1202。  

    程序和 EVM 连接到我的 PC、它已由 Windows10 设置为 COM6。

    正如在 PIC 中所展示的那样、有时… 它可能配置为 72%并开始吸吮、或者立即显示“设备 ID 未定义“。   该 PIC 上还显示了跳线配置。

    Pin1 应正确、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    看起来器件的电源已关闭。 请检查 SW4(接头引脚旁边)是否处于 ON 位置(箭头尖端)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian:

    电源开关、我 已尝试 打开和关闭状态。 它变为相同的 72% 、然后卡住。

    我上周收到了一个新的 TPLD1201 EVM  、该 EVM 正在我的系统上工作。 这意味着错误应该位于 TPLD1202 EVM 上的某个位置。

    我对 TPLD1202 EVM 进行了“猴子测试“、结果是必须在配置之前按下编程器上的复位键。  

    是的、我的 TPLD1202 EVM 现在可以正常工作。  感谢 TI 团队的帮助。

    Gary