This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT541:关于 Tstg

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1552710/sn74ahct541-regarding-tstg

器件型号:SN74AHCT541


工具/软件:

大家好、支持团队。

在最新修订版 Q 数据表中、Tstg:贮存温度范围从绝对最大额定值表中消失了。 即使在数据表更新后、Tstg:存储温度范围是否仍保持–65 至 150°C?

BR

DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对 SN74AHCT541 的存储温度规格的担忧很有道理、尤其是在嵌入式应用中。 我曾使用 LPC2368FBD100、不同热条件下的稳定性是选择时的关键因素。 两种器件的交叉参考热降额曲线可能有助于您确认应用是否保持在可靠的工作限制范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好大辅、

    是的、该值将保持不变。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Owen-San

    感谢您的及时回复。

    BR