This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:是否有适用于此器件的 SPICE 瞬态模型(未加密)??

Guru**** 2562840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1554629/sn74lvc1g17-is-there-an-spice-transient-model-un-encrypted-available-for-this-device

器件型号:SN74LVC1G17


工具/软件:

希望对使用该器件的电路进行时序分析、我只在网上看到行为模型。  是否有瞬态模型?   

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    遗憾的是、这些是我们为器件提供的唯一模型。