This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H3024-SP:需要军用级温度范围内 TPS7H3024-SP 的可订购器件型号

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H3024-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1554825/tps7h3024-sp-need-orderable-part-number-for-tps7h3024-sp-in-military-grade-temperature-range

器件型号:TPS7H3024-SP


工具/软件:

您好、  

我是 iWave Global 的 Dinesh。 我在工程中需要军用级温度范围内的 TPS7H3024-SP 可订购器件型号。 请分享。 期待我们的回应。

此致、
Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    该器件专为航天应用而开发。 因此、它仅提供额定温度为–55°C 至 125°C 的航天级温度范围的版本。  

    谢谢、

    Sarah