This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16245A:I CAN't 使用 8 位。

Guru**** 2572385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1556034/sn74lvc16245a-i-can-t-use-8-bits

器件型号:SN74LVC16245A


工具/软件:

大家好!

当每个组使用 8 位时、我认为每个组都可以独立运行。
如果我没有同时将 1OE 和 2OE 置为有效、则不能使用 8 位。
我可以访问 16 位、而不会出现任何问题。

此外、单独电路板上的类似电路配置对于每 8 位独立工作、没有任何问题。

1) 过去是否有类似的案例?
2) OE 引脚是否可能短路? 它是否可能处于这样的状态?
3) 外围电路是否可能受到影响?
我们知道建议使用上拉电阻连接。
但是、我们认为上拉不太可能是直接原因、因为在接通电源时它是稳定的。

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    您是否有任何示例波形显示 OE 引脚为低电平、DIR 引脚输入为低电平、输入未传输到输出? 这可以帮助我确定此器件是否可能损坏、或者是否有其他解决方案。

    1) 过去是否有类似的情况?

    不是我在查找此类错误时听到或看到的。

    2) OE 引脚是否可能短路? 它是否可能处于这样的状态?

    如果器件损坏、则可以将两个引脚短接在一起(尽管与较小的器件相比,这些 OE 引脚的放置更难将它们短接在一起)。

    3) 外围电路是否可能受到影响?

    我不确定您的意思。

    这两个电路应该彼此独立工作、因此它们相互作用的事实非常令人担忧。 是否可以将此器件交换到正确行为的电路板上、并观察是否出现故障?

    此致、
    Owen