This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC24T245:VOL 的 (max) 表征是否适用于 0-50C(或类似器件)

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC24T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1553680/sn74avc24t245-is-vol-max-characterization-available-for-0-50c-or-similar

器件型号:SN74AVC24T245


工具/软件:

我们连接的是另一个 (max) 为 0.18V 的器件。 在 Ta=25°C 时 SN74AVC24T245 的典型值为 0.15V、但仅在–40°C 至 85°C 时给出最大值。 遗憾的是、这个最大值为 0.20 伏、这会使器件不适合此应用。 是否有任何表征适用于 0-50C 并且可能显示 VOL (max) 为 0.18V? 或者、是否有其他特性将 0.20 调整为低至 0.18V?