This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:1.8V VCCI 时的 VOH、VOL 值

Guru**** 2693325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1555573/sn74axc4t245-voh-vol-values-at-1-8v-vcci

器件型号:SN74AXC4T245


工具/软件:

尊敬的团队:

根据 SN74AXC4T245RSVR 电平转换器 IC 的数据表、提供了 1.65V 和下一个电压为 2.3V 的 VOH 和 VOL 值、但在我们的应用中、我们在 VCCI 上提供了 1.8V 的电压。

您能否向我们提供 VCCI 1.8V 的 VOH 和 VOL 值?

此致、

Abhijith