This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:检查数据表中的一些奇数措辞

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1555678/sn74lvc245a-checking-some-odd-wording-in-the-datasheet

器件型号:SN74LVC245A


工具/软件:

在  第一页的 SN74LVC245A 数据表中、它指出:

*支持端口上的混合模式信号运行 (5V 输入/输出电压、具有 3.3V VCC)  




为什么说输出电压为 5V、电源电流为 3.3A?
或者、它可以从 3.3V 电源驱动 5V 输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输出被禁用(/OE 高电平)时、可以将它们连接到更高的电压。