This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:PSpice for TI 仿真

Guru**** 2572385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1554556/sn74lv14a-pspice-for-ti-simulation

器件型号:SN74LV14A


工具/软件:

我已经尝试使用 PSpice for TI 来使用仿真工具中内置的 TI 库组件(对于此器件,按器件型号)来仿真弛豫振荡器。 但是、这会导致我的瞬态分析运行得非常差、最终导致锁定和失败。 有人可以调查此模型的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享一下您的电路和看到的错误吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将仿真减少到了弛豫振荡器、但我真正想仿真的是一个更大的电路、其中有一个耦合到该振荡器的放大器链。  

    此处显示了用于简化电路的 PSpice for TI 原理图。

    运行 瞬态仿真几小时后、 我看到一个弹出窗口、询问我是否要更改任何设置。 如果我关闭该窗口、我会注意到仿真因以下错误而暂停:

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当降低输出端的负载阻抗(从 1G 降至 1M)时、仿真将非常快速地执行。

    断开二极管和用于“快速启动“振荡器的脉冲源的连接后、将反馈电阻降至 100k(并将电容器按比例增加到 220n)并消除输出阻抗、我实际上会实现振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我试着在我这边构建电路、看看 PSPICE 模型代码。 这些问题是在前一段时间提出的、我们有时在这些问题中看到一些共同的问题。