This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:如何保持 LMG1020EVM-006 中 SN74LVC1G08 的输出幅度?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08, LMG1020EVM-006, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1545664/sn74lvc1g08-how-to-maintain-the-output-amplitude-of-sn74lvc1g08-in-the-lmg1020evm-006

器件型号:SN74LVC1G08
Thread 中讨论的其他器件: LMG1020EVM-006LMG1020

工具/软件:

我想增加 LMG1020EVM-006 评估板中使用的与门 SN74LVC1G08 的输出信号幅度。
原因是在尝试从 SN74LVC1G08 生成较窄的脉冲时、我们发现信号振幅会降低。

我们如何在仍从 SN74LVC1G08 生成窄脉冲的同时保持输出幅度?

此致、

Makiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makiko:  

    这可能是向 LMG1020 EVM 团队提出的更好的问题。  帮助调试此问题。

    当您说脉冲较窄时、频率是增加还是在占空比较低时振幅较低?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

     较窄的脉冲意味着频率增加。 例如、3ns 宽度->2ns 宽度->1ns 宽度。

    我想获得最窄的光脉冲宽度!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makiko:

    您的运行频率是多少? 对于 1ns 的宽度、您是指频率~1GHz 吗?  

    我们的器件的额定电压仅为 175 –200MHz 左右

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我们以下线方式使用 SN74LVC1G08。  此图引用了 EVM 用户指南 LMG1020EVM-006。我们正在调整函数发生器的频率、以便 在输出端实现尽可能窄的脉冲宽度 (1ns)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makiko:

    我不知道还有多少能帮助你。 就像以前一样、我建议向负责 EVM 的小组发帖。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    让我改变一下问题。 如果我想增加 SN74LVC1G08 的输出信号幅度、应该怎么做? 提高其电源电压是否是解决方案?

    还是最好使 SN74LVC1G08 冷却 (改善散热)?

    感谢您的合作!

    此致、

    Makiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makiko:

    是的、提高电源电压会提高振幅、但我认为这不能解决核心问题。  

    您似乎正在使用我不了解的 EVM 团队给出的一个用例。 我想看看他们是否发现您所使用的当前用例有任何问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makiko:

    我也看了 EVM 用例。 输入到器件的频率是多少?  

    如图中所示、频率不能高于 10MHz

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的阿尔贝。

    感谢您的大力支持! 我很感谢。

    我对因暑假而在答复中出现的重大延误表示歉意。

    我们使用  100kHz 或 250kHz 的频率 输入器件。  您是否有任何建议或建议?

    此致、

    Makiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makiko:

    如果没有任何示波器屏幕截图、我不确定还有什么问题。 您是否联系过 EVM 团队? 我之前提到过、这是他们发布的一个用例。 它们可能有助于进行更多的故障排除。