This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G125:用于低于 0.8V 的逻辑的缓冲器或电平转换器

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1556475/sn74auc1g125-buffer-or-level-translator-that-work-for-logics-less-than-0-8v

器件型号:SN74AUC1G125


工具/软件:

您好、

您是否有任何可以支持低于 0.8V 的最低 IO 逻辑的缓冲器或电平转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepa:

    遗憾的是、逻辑团队没有任何在 0.8V 以下运行的缓冲器。 我们拥有最接近的器件是 AUP 和 AUC 系列器件、可 在此处找到、但它们仅在 0.8V 或更高的电压下工作。

    您提到了电压转换器。 这些都由不同的团队提供支持。 我将引导他们进入该主题、以帮助您解决此问题。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deepa、

    唯一支持低于 0.8V 的电平转换器是 AXC 产品系列、例如 SN74AXC1T45

    此致、

    Josh