This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT8986:SN74LVT8986PM 热查询

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT8986

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1550656/sn74lvt8986-thermal-enquiries-for-sn74lvt8986pm

部件号:SN74LVT8986


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

这是上一个主题(SN74LVT8986:有关 SN74LVT8986PM 的热查询)的后续问题、询问是否有以下方面的可用数据:

  1. θ JC(结至外壳的电阻)、单位为摄氏度
  2. θ JB(结至电路板的电阻)、单位为摄氏度

 SN74LVT8986 的一部分?

此致、

JUWIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juwin:

    似乎原始响应者从未提交过此请求。 很遗憾、该请求还需要 2 周时间。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Owen -感谢您的答复 — 请在数据可用时更新我们。 谢谢你

    此致、

    JUWIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    仿真团队是否有任何回应?

    此致、

    JUWIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juwin

    结果、θ JA-High K   39.5.
    Result-Theta JC、顶部   11.0
    结果 — θ JB.   20.8.
    得到 ψ JT   0.4
    ψ JB   20.5.
    结果 — θ JC、底部 不适用

    此致、

    Owen