This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:当 VCCA 关闭时为 VCCB 供电

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1556123/sn74avc4t245-power-vccb-when-vcca-is-off

器件型号:SN74AVC4T245


工具/软件:

嗨、我使用两个 sn74avc4t245 作为处理器的 UART 调试接口。

我通过以下方式连接它们:

因此、X_VCCA 和 Y_VCCA 来自卡、VCCB 来自连接器(例如插入 FTDI 电缆)。  

目前、连接上没有额外的引脚、用于在两个电平转换器之间分配 VCC_b、因此我将其短接

我的问题是在以下情况下会发生什么情况:

1.器件 X 和 Y 关闭、因此 X_VCCA 和 Y_VCCA 关闭、我插入 FTDI 电缆并提供 VCC_B? 或者在 VCC_B 都开启时只有一个器件开启?  

2.器件 X 接通、我在不施加 VCC_B 的情况下插入 FTDI 线缆、同时将 OE 保持为高电平? 如果 OE 引脚为低电平怎么办?

3.我可能会以某种方式为额外的引脚留出分配 VCC_B 的空间、但我不喜欢在连接器上保存一个引脚(如果不可能,我将进行更改)

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请参阅下面的我的评论

    1.此部分不支持 VCC 断开连接,这意味着当您提供一个电压引脚而另一个引脚保持悬空时,设备将关闭。 它无法对任何信号进行电压转换。

    2.这与问题 1 的情形相同。 VCC_B 关闭时 X_VCCA 开启。 即使启用 OE 引脚、器件也将关闭。

    3.当您说 VCC_B 分频时、您指的是什么? 划分 VCC_B 以便每个器件都可以拥有自己的电源轨?   

    此致、

    Josh