This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7417:SN1701022RSBT VVM 类型和大小?

Guru**** 2573095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN7417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1556311/sn7417-sn1701022rsbt-vvm-type-and-size

器件型号:SN7417


工具/软件:

您好:

SN1701022RSBT VR13 可编程电源–什么类型的 NVM 和存储器大小?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul Kmita:

    此论坛支持您标题中提到的 SN7417。 如果您对该器件有疑问、敬请告知。 不过、我认为 接口和处理器电源团队可以更好地支持您有关 SN1701022RSBT 的问题。 我将引导他们进入这一主题。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nikki、  

    SN1701022RSBT 是 我所询问的器件。 问题是此平台无法识别 SN1701022RSBT 部件、因此我必须添加其他内容才能提交我的问题。 请向可以提供帮助的相应团队寻求帮助。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:  

    抱歉、此 SN 器件不会在我们面向公众的系统上注册、因为它是一款仅 NDA 的器件。 我刚刚给您发送了一封包含详细信息的电子邮件。

    此致、
    Nick Z