This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS08:电源快捷方式+ 1 个输入、连接到 VCC 和 GND 的阻抗极低

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1557379/sn74hcs08-shortcut-on-power-supply-1-input-with-very-low-impedance-to-vcc-and-gnd

器件型号:SN74HCS08


工具/软件:

与门  SN74HCS08BQAR :我们有同样的问题的 IC : 11 欧姆之间的输入“4B"和“和 VCC 之间,和这个输入和 GND 之间的阻抗相同。

是否报告了这些组件的可靠性/质量问题? 批号为  2082500CD2 、2023 年 8 月从 Digi-Key 收到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julien、

    如果出现影响性能的问题、我建议您执行故障分析流程。  

    目前没有此类问题的报告。