This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65645:3D 文件

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1552991/lm65645-3d-file

器件型号:LM65645


工具/软件:

我需要 LM65645SRZTRQ1 的 3D STEP 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    请留出一些时间来查找 3D STEP 文件信息。  很快就会回复您。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    请在下面找到随附的 3D 文件。  希望这有所帮助。  祝您的项目顺利。

    e2e.ti.com/.../RZT0020A.stp

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、好、感谢您提供的文件。  就像信息一样。 3D 文件上的零件高度为 1.05mm。 中所示为封装轮廓图纸-> 0.7mm

    谢谢  

    BR  

    Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    很抱歉您的困惑、感谢您的备注。  我相信——但我可能错了——数据表信息是准确的。  无论如何、 我已经通知了我们的产品工程团队、他们正在进行调查。  我会尽快回复您。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    很抱歉给您带来不便。  这似乎是一个旧版本。  请丢弃昨天的文件、然后使用以下文件。  很抱歉、我没有自己查看此更新版本的 CAD 工具、但我相信我共享此更新版本的同事。  如果您仍有问题、敬请告知。  

    e2e.ti.com/.../1768.RZT0020A.stp

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    请允许我在此处关闭该主题。 如果您还有其他问题、可以通过添加新帖子来重新打开它。

    此致、