This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT244:SN74HCT244 测试数据表

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1556922/sn74hct244-sn74hct244-test-datasheet

器件型号:SN74HCT244


工具/软件:

尊敬的 TI 团队

我的问题与 SN74HCT244 数据表向上 — 版本相关

Clouse 10 — 从修订版本 H(2023 年 8 月)更改为修订版本 I(2025 年 2 月)

TI 能否提供下面修订版 H 和 I on 之间的差异  

“将 SN74HCT244 工作温度更新为 125°C 并在电气特性中更新相应的值
表、建议工作条件表和开关特性表“

TI 可能会共享修订版 H 和修订版 G 数据表的副本

注意

Aizad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aizad:

    TI 不提供旧版数据表。  

    数据表更改意味着器件工作温度提高至 125°C。 这进而需要我们向数据表中的规格添加新值。 过去、这些规格的额定温度仅为 85°C。