This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:特定批次的芯片修订版本与 PCN 20230322001.1

Guru**** 2567175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1557070/sn74lvc4245a-die-revision-on-specific-lot-vs-pcn-20230322001-1

器件型号:SN74LVC4245A


工具/软件:

TI 团队大家好、  

我想请求您、如果能够根据以下订单信息找到芯片修订版本和 PCN 应用信息、请参阅所附图像中的 TI 批次编号、跟踪代码和晶圆信息。  

您是否愿意帮助确定以下批次的元件是在应用 PCN 20230322001.1(连接中的 PCN)之前或之后的元件? 此 PCN 中发布的芯片设计变更可能会影响我们的应用、因此我们想确定我们 现有的批次是否包括 PCN 中的变化。

TI 批次编号:3559016ML3、批次追踪代码:37A40PK、数据代码:2327+5、晶圆批次:3075433TI1、晶圆 LTC:3075433TID 、组装地点:MLA

谢谢、

此致、

腾云  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tengyun、

    感谢您提供所有信息。

    查看批次追踪代码、 您拥有的 SN74LVC4245ADBR 器件是 PCN 之前的材料。

    此致、

    Josh