This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:异常波形

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1555026/sn74avc4t245-abnormal-waveform

器件型号:SN74AVC4T245


工具/软件:

尊敬的团队:

我们发现在 slaver 侧有步进波形、但主侧有正常波形。

请参阅原理图和波形、谢谢。

电平位移前:  

电平位移后:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电平转换器和从器件之间的布线长度是多少? 它们的特性阻抗是多少? 电平转换器与三源端接电阻器之间的距离是多少?

    如果您改用 22Ω、波形会变得更好还是更差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    答复如下、谢谢。

    1.电平转换器和从器件之间的布线长度是多少?
      总共约 4800mil。
    2.它们的特性阻抗是什么?
      50 Ω
    3.电平转换器与三源端接电阻器之间的距离是多少?
      电平转换器到主侧端接电阻约为 1100mil ,到从侧端接电阻约为 150mil。
    4.使用 22Ω 时,波形会变得更好还是更差?
      是的,我试图改变 10 欧姆电阻器到 22/50/100 欧姆,波形改变得更好。 直到 100 欧姆,没有这种阶跃噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Che、

    您运行器件的速度有多快?  最大布线长度逻辑器件为 2350mil、请参阅下面的常见问题解答。

    【常见问题解答】逻辑器件可以驱动的最大布线长度是多少?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    SPI 速度关于 5MHz。 我们将针对下一步优化布局、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Che、

    好的。 如果还有我们可以帮助解决的其他问题、请告知我们。

    此致、

    Josh