This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC1T45:在 1.8V、3.3V 和 5V(每个±3%)的 VCCA/VCCB 条件下的正/负向输入阈值电压(数据输入)

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1557666/sn74lxc1t45-positive-negative-going-input-threshold-voltage-data-inputs-under-vcca-vccb-conditions-of-1-8v-3-3v-and-5v-each-3

器件型号:SN74LXC1T45


工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在考虑采用 SN74LXC1T45。 您是否可以提供数据表中未列出的以下信息?

  • 在 1.8V、3.3V 和 5V 的 VCCA/VCCB 条件下的正/负向输入阈值电压(数据输入)(每个±3%)

查看数据表的第 6 页、电源电压和阈值电压之间的关系似乎呈现出线性趋势。

根据这一趋势估算未列出的电压条件下的值是否是可以接受的?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    我们的逻辑和电平转换器通常没有 VCCA/VCCB 1.8V、3.3V 和 5.5V 的参数。 相反、我们使用最坏情况下的电压条件、通常约为常用电压的–10%。

    说明电源电压和阈值电压之间存在关系是正确的。 这并不是完全“线性“的、但是、如果客户使用 1.65V 和 3V、则变化很小。

    有关更多信息以及如何计算这些值、请参阅以下常见问题解答:

    【常见问题解答】要根据数据表中给定的值估算规格值、最好使用哪种方法?

    此致

    Josh