This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G79:上电时输出自动设置为高电平

Guru**** 2822015 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G79, SN74LVC1G374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1557517/sn74lvc1g79-output-aumatically-sets-to-high-when-power-on

器件型号:SN74LVC1G79
主题 SN74LVC1G374 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在使用 SN74LVC1G79、并且在通电期间遇到问题。

洋红色通道 4 是触发器的 D 输入信号、黄色通道 1 是 5V 电源、绿色通道 2 是时钟信号、蓝色通道 3 是触发器的输出;电流现象是、当触发器的 D 输入和时钟信号都为低电平时、触发器的输出将跟随 5V 电源电压、持续时间为 7.44ms。

Q1:上电且输出自动设置为高电平期间是否正常。  

问题 2:SN74LVC1G374 是否可用于解决此问题? 我们希望在上电时将 OE 保持为高电平、并在上电后将其设置为低电平。

问题 3:我们是否有与 SN74LVC1G374 逻辑相反的相关器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    q1:在开机和输出自动设置为高电平时是否正常。  [/报价]

    这是正常现象。   有关说明、请参阅此常见问题解答。

    Q2:SN74LVC1G374 是否可用于解决此问题? 我们希望在上电时将 OE 保持为高电平、并在上电后将其设置为低电平。

    “Output Enable“选项似乎是解决问题的不错选择。

    q3:我们是否有与 SN74LVC1G374 逻辑相反的相关器件?

    我们器件的 OE 逻辑通常以相同的方式工作。 考虑使用一个上拉电阻器将 OE 连接到 VCC、以确保 加电期间的高阻态。 另一种方法是 TPLD。  

    此致、

    Nikki

    [/quote]