This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS1034:需要的 ESD 等级

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1557226/sn74als1034-required-esd-ratings

器件型号:SN74ALS1034


工具/软件:

尊敬的团队:

您能否告知我们以下元件的 ESD 抗扰度等级(1K/2K/3K 等)。 数据表中未提供该值。

器件型号:

SN74ALS1034DR

谢谢、

Jyothi Arjilli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jyothi:

    请参阅以下 ESD:  

    HBM

    2.5kV 通过

    CDM

    1.5kV 通过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Albert 的澄清。