This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD2001-DGS-EVM:如何操作评估板上的电路

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1557170/tpld2001-dgs-evm-how-to-operate-the-circuit-on-the-evaluation-board

器件型号:TPLD2001-DGS-EVM


工具/软件:

我获得了一个 TPLD2001EVM、并在编辑器上创建并配置了电路。
这是一个简单的电路、只打开连接到 LED 的输出端口。
我不知道如何在将电路写入工具后使器件上工作。
换句话说、我想知道如何使电路在评估板上运行。
我是否需要任何触发器来使电路运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、三吉山、

    简短答案是否、 没有 触发器使电路正常工作。 编程完成后、您应该能够看到 EVM 正常工作。  

    我建议查看 EVM 的用户指南、其中应该简单介绍如何对第一个程序进行编程和测试。