This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUCH16374:TPD 的变化

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1557462/sn74auch16374-variation-in-tpd

器件型号:SN74AUCH16374


工具/软件:

逻辑团队、

我们的客户需要在 125MHz 的高时钟频率下运行、并且在我们的器件中受此规格的限制、

Vcc = 1.8V 时的 TPD

最小值= 0.7ns

典型值= 1.5ns

最大值= 2.8ns

这意味着传播延迟可以短至 0.7ns 或高达 2.8ns、因此它们可能存在 2.1ns 的变化。

客户只能在较小的温度窗口内运行。  我们能否提供更严格的规格、知道它们只在大约 20°C 至 50°C 的温度范围内工作?

谢谢、
Darren

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

     SN74AUCH16374 可以在高达 250MHz 的时钟速度下工作、因此频率似乎不是问题。

    典型传播延迟为 1.5ns。 数据表中列出的 0.7ns 至 2.8ns 范围取决于许多因素、但您认为其中一个变量是温度是正确的。 最小值和最大值是根据仿真和基准测试可以保证的、这些数字包括正常的误差裕度。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、

    是的,这是我怀疑的。  那么、如果是钟形曲线、我们能否基于小得多的温度范围提供更紧密的钟形曲线?  我们是否有办法提供该规范?

    否则、他们是否可以选择与 SN74AUCH16374 功能相同但规格更严格的不同器件?

    谢谢、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    遗憾的是、我们无法提供新规格、因为我们希望能够保证器件的功能。 数据表中的规格代表了由于制造过程中的不确定性我们可以保证的性能。 这也是具有最严格规格的超快器件。

    此致、

    Nikki