This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:逻辑论坛

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1556632/cd4504b-logic-forum

部件号:CD4504B


工具/软件:

我目前正在使用 CD4504BM96 十六进制电平转换器对 PWM 信号 (5V 至 15V) 执行 TTL 到 CMOS 电平转换。

控制器 TMS320F28377 的 PWM 引脚直接连接到上述电平转换器。

上电时 PWM 波正常、但 PWM_A_G1 的电压为 15V、另一个 PWM 为 0V、 然后更换新芯片、没关系、 问题出在坏芯片上。

以前,大规模生产还可以,但最近有超过 10 件。 原因可能是什么。 在这种情况下、已经有 10 个以上的芯片。 原因可能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui:

    我们仍在研究这一问题、并将很快作出答复。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    我有几个问题:

    1) 您的布局有任何变化吗?

    2) 您能否确认 I/O 线路上是否发生了 VCC 或 Vdd 短路?

    3) 是否所有的 15V 输出信号不工作或只有几个?

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 您的布局有任何变化吗? 编号

    2) 您能否确认 I/O 线路上是否发生了 VCC 或 Vdd 短路? 不、更换新芯片、没关系。  

    3) 是否所有的 15V 输出信号不工作或只有几个? 是、只有 PWM A G1、一个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    让我澄清一下问题 2。 您能否使用万用表检查 VCC 或 Vdd 引脚与 I/O 引脚之间是否存在任何短路?

    如果我们注意到短路、则很可能发生 EOS 事件。

    最后、它可能与坏批次有关。 我没有看到此器件的裸片更新、因此我们仍在发货、这与几年前相同。

    此致、

    Josh