This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS08-Q1:振动仿真

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1556996/sn74hcs08-q1-vibration-simulation

器件型号:SN74HCS08-Q1


工具/软件:

您好、专家

客户需要相关的仿真模型来进行振动仿真。 您有这些吗? 引脚数学模型?  引脚的材料密度? 销的弹性模量? 引脚的泊松比(泊松比)? 产量限制?延伸强度?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    我的理解是、当您尝试执行振动测试时、您正在寻找一个“基于物理“的仿真模型。 我们没有为我们的器件提供这些器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了