This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:我认为 VrefA 是侧信号的最大电压、这意味着我可以在一侧使用 1.2V I2C 信号、即使 VrefA=3.3V、B 侧也是如此。 正确吗?

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1557481/lsf0204-q1-i-think-the-vrefa-is-the-max-voltage-for-a-side-signal-it-means-i-can-use-1-2v-i2c-signals-at-a-side-even-vrefa-3-3v-same-thing-on-b-side-is-it-correct

器件型号:LSF0204-Q1


工具/软件:

我们这样说:

I 连接 VrefA=3.3V VrefB=3.3V+0.8V、A 侧信号 0~1.2V I2C、B 侧信号 0~2.5V I2C 信号。 它应该可以工作、对吧?

谢谢你。

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    这不奏效。 VREFA 需要设置为 I/O 的最低电压、以便 FET 能够在适当的电压电平下进行开关。 这意味着、为了支持您当前的应用、VREFA 需要在此处连接至 1.2V。


    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我必须在 VrefA 和 VrefB 处使用 3.3V 和 3.3V+0.8B、那么我在两侧添加了钳位二极管(例如 1.2V 和 2.5V 二极管)、这个应该没问题、正确吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    如果在二极管压降后探测到 VREFA 为 1.2V、VREFB 为 2.5V、则我认为这种方法没有问题。 请随时提供用于进一步检查的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VrefA 和 VrefB 不与二极管、 MDIO 或 I2C 数据信号连接、clk 信号与二极管连接以保护它们。 那怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示原理图。