This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T97:应用程序 questoin

Guru**** 2573095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1557976/sn74aup1t97-application-questoin

器件型号:SN74AUP1T97


工具/软件:

您好的团队、

我的客户想知道我们的器件是否在 3.3V 电压下支持两侧?

如果没有、我们是否有任何其他器件支持同一封装(SC70-6 封装)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    如果您的 VCC = 3.3V、则最高可以在输出端具有 3.3V 电压、因此这不是问题。

    此致、

    Nikki