This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:放大器 IC 以及向图像传感器传输 24MHz 时钟的替代方法

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV012A, DS90LV011A, DS90LV018A, DS90LV017A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1557043/sn74lvc1g125-amplifier-ics-and-alternative-approaches-for-24-mhz-clock-transmission-to-image-sensor

器件型号:SN74LVC1G125
Thread 中讨论的其他器件:DS90LV017A、DS90LV012A 、DS90LV011A、DS90LV018A

工具/软件:

您好、

我们目前正在评估一种需要通过电缆将 24MHz 时钟传输到图像传感器的设计。
一般而言、我们知道在降低 EMI 和信号完整性方面、差分信号 (LVDS) 比单端 CMOS 更具优势。
但是、我们使用的图像传感器仅支持单端输入、不接受差分信号。

目前、我们使用开关缓冲器 SN74LVC1G125DCK、但即使对于 EMI 滤波器、辐射噪声也是一个重大问题。
我们的客户还建议、将缓冲器替换为类似于视频放大器的放大器 IC(具有较慢的边沿)可能有助于降低 EMI。

鉴于这些限制、我们希望就以下方面提供您的建议:

  1. TI 是否有适用于数十 MHz 范围内时钟传输的放大器 IC(例如视频放大器)?

  2. 对于只接受单端输入的传感器、是否可以将 LVDS 用于电缆部分、然后在传感器前面转换回 CMOS?

  3. 您能否推荐用于此类实现的合适 TI 驱动器/接收器器件、或者 TI 推荐的在该用例中降低 EMI 的替代方法?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.通过添加电阻器、任何数字缓冲器都可输出较慢的边沿。 (这应与接收器上的施密特触发缓冲器一起使用,并且仍然对噪声敏感。)

    2.是的,LVDS 通常以这种方式使用。

    3. DS90LV011A/DS90LV017A 和 DS90LV012A/DS90LV018A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我们想确认我们对使用视频放大器进行时钟传输的理解是否正确。 具体来说:

    1. 视频放大器旨在对模拟信号进行精确放大、不适合传输时钟信号(方波)。

      • 潜在问题包括上升/下降沿失真和抖动增加。

      • 无法保证 CMOS 逻辑电平的兼容性、这可能会导致接收器上的逻辑识别不稳定。

      • 它们的宽带设计也可能导致更高的功耗和额外的噪声分量。

    2. 因此、使用视频放大器不会显著降低 EMI、甚至可能会降低时钟质量、因此不建议使用此方法。

    3. 对于时钟传输、TI 建议将使用差分驱动器/接收器(例如 DS90LV011A/017A 与 DS90LV012A/018A)或逻辑缓冲器与串联电阻结合使用、而不是使用视频放大器。

    您能否确认此理解是否与 TI 的建议一致?

    谢谢

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这基本上是正确的。

    通过在输入端添加低通滤波器、可以降低视频放大器的速度、但鉴于您列出的原因、这并不比数字缓冲器更好。

    具有慢速边沿的单端信号可能是可行的。 但是、如果您的 EMI 滤波器没有帮助、则差分信号可能会更好地工作。