This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:1.8V 至 3.3V I2C 转换

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104V, TXS0104E, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1558735/txs0104e-1-8-v-to-3-3-v-i2c-translation

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:TXS0104VTXS0102

工具/软件:

此电平转换器在 TI 网站上已标记为“SPIO"应用“应用产品。 目前、我将其两个通道用于 UART RX 和 TX 线路。 我还有另外两个空闲通道、打算用于 I2C SCL 和 SDA 线路。 然而、有一个 TXS0104V — 产品显示类似的特性,但已标记为“I2C、MDIO、SMBus、SPIO“应用产品。 我不确定是应该使用我之前使用过的 IC、还是应该使用第二个标记为 I2C 应用的 GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0104E 没有列出对双通道协议的支持、因为它有四个通道、但您可以将其用于 TXS0102 可以处理的所有通道。 在这方面、TXS0102、TXS0104E 和 TXS0104V 是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、

    如果您有任何其他问题、请告诉我们、谢谢。

    此致、

    插孔